结果:找到"开源 蓝牙 心率监测 运动手环 套件检测 智能穿戴 开发教程",相关内容1000条
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 屏幕显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
- 【智能穿戴开发教程4】开源蓝牙心率防水运动手环-电池电量检测
- 蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列电池电量检测1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模/数转换器或者模数转换器,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。我们DA14580集成一个高速超低功耗的10位通用模数转换器。可以工作于单端模式也可以工作于差分模式。ADC模块有一个1.2V的电压校准器,作为满量程的参考电压。该ADC模块是10位动态模数转换,转换时间为65ns;最大的采样率为3.3MHz;超低功耗(在100KHz的采样速率下典型供电电流为5uA);有单端与差分两个输入比例;有4个单端或者2个差分输入通道;电池检测功能;斩波器功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 电池电量检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 11:44:00
- 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
- 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 套件检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
- 【遥控器开发基础教程2】开源编队无人机-中断(按键检测)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列中断(按键检测)图1一、轻触按键1.1轻触按键简介轻触按键是众多按键中的一款产品,它其实相当于是一种电子开关,只要轻轻的按下按键就可以把开关接通,松开时把开关断开。轻触按键由于微动开关的特性以及体积小、质量轻的优势在家用电器方面得到了广泛的应用,应用场景有:电视机按键、遥控器按键、电脑按键、键盘按键、显示器按键、照明按键等,如下图所示。图21.2轻触按键原理以四脚轻触按键示例,四脚轻触开关的内部结构如下图所示。图3这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 中断 按键检测 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 15:30:00
- 【飞控开发基础教程8】开源编队无人机-I2C(激光测距)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列I2C(激光测距)图1一、VL53L1X简介VL53L1X属于STMicroelectronics即常说的意法半导体(ST)公司推出的FlightSense™产品系列ToF(Timeofflight)激光测距传感器。VL53L1X是目前市场上最快的微型ToF传感器,精确测距能力达4米,测距频率快至50Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列、一个940nm不可见激光1类发射器、物理红外滤波器和光学器件,可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能,并提供一系列覆盖窗口选择。由于封装小巧,因此它很容易集成到设备中。与传统的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 I2C (激光测距) 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 14:57:00
- 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 开发环境搭建 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式手环 智能手表 运动手表 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
返回